ルネサス
CRC演算を行うデータの初期値を設定します。
[指定形式]
void R_CRC Input_Data ( uint8_t data );
void R_CRC Input_Data ( uint32_t data );
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint8_t data;
CRC演算を行うデータの初期値
uint32_t data;
備考 デバイスグループにより、引数のサイズが異なります。
[戻り値]
なし