R_CRC_SetCRC16

16 ビット CRC 演算(多項式:X16 + X15 + X2 + 1)を実施するうえで必要となる CRC 演算器の初期化処理を行います。

 

[指定形式]

RX65N/RX651 の場合

void    R_CRC_SetCRC16 ( void );

 

そのほかのデバイスの場合

#include       "r_cg_crc.h"

void    R_CRC_SetCRC16 ( crc_bitorder order );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

crc_bitorder order;

CRC 演算切り替えの種類

CRC_LSB                                 LSB ファースト

CRC_MSB                                MSB ファースト

 

[戻り値]

なし