ルネサス
32 ビット CRC 演算(多項式:X32 + X28 + X27 + X26 + X25 + X23 + X22 + X20 + X19 + X18 + X14 + X13 + X11 + X10 + X9 + X8 + X6 + 1)を実施するうえで必要となる CRC 演算器の初期化処理を行います。
[指定形式]
void R_CRC_SetCRC32C ( void );
[引数]
なし
[戻り値]