r_doc_dopcf_interrupt

データ演算回路割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、データの比較結果が検出条件を満足した場合、データの加算結果が 0xFFFF よりも大きくなった場合、またはデータの減算結果が 0x0 よりも小さくなった場合に発生するデータ演算回路割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_doc_dopcf_interrupt ( void );

備考              デバイスグループにより、API 関数名が異なります。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし