ルネサス
以下に、コード生成ツールがデータ演算回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.34 データ演算回路用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_DOC_Create
データ演算回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DOC_Create_UserInit
データ演算回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_doc_dopcf_interrupt
データ演算回路割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_DOC_SetMode
動作モード、およびデータ演算を行うデータの初期値を設定します。
R_DOC_WriteData
データ演算を行う値(比較/加算/減算する値)を設定します。
R_DOC_GetResult
演算結果を獲得します。
R_DOC_ClearFlag
データ演算回路フラグをクリアします。
More:
使用例