R_DOC_SetMode

動作モード、およびデータ演算を行うデータの初期値を設定します。

備考1.          動作モード mode にデータ比較モード COMPARE_MISMATCH、または COMPARE_MATCH が指定された場合、基準となる 16 ビットのデータ value DOC データ・セッティング・レジスタ(DODSR)に格納されます。

備考2.          動作モード mode にデータ加算モード ADDITION、またはデータ減算モード SUBTRACTION が指定された場合、初期値として 16 ビットのデータ value DOC データ・セッティング・レジスタ(DODSR)に格納されます。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_doc.h"

void    R_DOC_SetMode ( doc_mode_t mode, uint16_t value );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

doc_mode_t mode;

動作モード(検出条件を含む)の種類

COMPARE_MISMATCH    :データ比較モード(不一致)

COMPARE_MATCH           :データ比較モード(一致)

ADDITION                            :データ加算モード

SUBTRACTION                   :データ減算モード

I

uint16_t value;

データ演算を行うデータの初期値

 

[戻り値]

なし