asinl 【V1.08以降】


逆正弦を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

long double __far asinl(long double x); (C99)

[戻り値]

xの逆正弦(アークサイン)を返します。返す値はラジアン単位で,[-π / 2, π / 2]までの範囲です。

xが[-1, 1]の間にない場合,非数を返します。また,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。

[詳細説明]

xの逆正弦(アークサイン)を求めます。xは,-1 ≦ x ≦ 1で指定します。