ルネサス
cosl 【V1.08以降】
余弦を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
long double __far cosl(long double x); (C99)
[戻り値]
xの余弦を返します。
xが非数,または±∞である場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xの余弦を求めます。角度はラジアン単位で指定します。