acoshf 【V1.08以降】


双曲線逆余弦 を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far acoshf(float x); (C99)

[戻り値]

xの双曲線逆余弦 を返します。

xが1未満の場合,NaNを返し,グローバル変数errnoにはマクロEDOMを設定します。

[詳細説明]

xの双曲線逆余弦 を求めます。角度はラジアン単位で指定します。