プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,ビルド・ツール,デバッグ・ツールなど)をツリー形式で表示します。
なお,使用するデバッグ・ツールの選択/切り替えは,このパネル上で行います。
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | [表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択  | 
 
[各エリアの説明]
プロジェクトの構成要素を次のノードでツリー表示します。
| 
 | 
 | 
| 
 
品種名 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール) 
 | 
-  | 品種名 
選択しているマイクロコントローラの品種名(RX)を表示します。  |  
  
-  | デバッグ・ツール名 
プロジェクトで使用するデバッグ・ツール名(E2,E2 Lite,E1(Serial),E1(JTAG),E20(Serial),E20(JTAG),EZ Emulator,シミュレータ)を表示します。 
新規プロジェクト作成時は,シミュレータが設定されます。  |  
  
 | 
 
ノードを選択すると,その詳細情報(プロパティ)がプロパティ パネルに表示され,設定の変更を行うことができます(プロパティ パネルがオープンしていない場合は,ノードをダブルクリックすることでオープンします)。
[コンテキスト・メニュー]
| 
 
使用するデバッグ・ツール 
 | 
 
使用するデバッグ・ツールを選択するためのカスケード・メニューを表示します。 
なお,プロジェクトで選択しているマイクロコントローラの種類により,表示されるデバッグ・ツールは異なります(「表 2.1  マイクロコントローラの種類と接続可能なデバッグ・ツールの関係」参照)。 
 | 
| 
 
  
 | 
 
品種名 E2 
 | 
 
E2を使用します。 
 | 
| 
 
品種名 E2 Lite 
 | 
 
E2 Liteを使用します。 
 | 
| 
 
品種名 E1(Serial) 
 | 
 
E1をシリアル通信方式で使用します。 
 | 
| 
 
品種名 E1(JTAG) 
 | 
 
E1をJTAG通信方式で使用します。 
 | 
| 
 
品種名 E20(Serial) 
 | 
 
E20をシリアル通信方式で使用します。 
 | 
| 
 
品種名 E20(JTAG) 
 | 
 
E20をJTAG通信方式で使用します。 
 | 
| 
 
品種名 EZ Emulator 
 | 
 
EZ Emulatorを使用します。 
 | 
| 
 
品種名 シミュレータ 
 | 
 
シミュレータを使用します。 
 | 
| 
 
プロパティ 
 | 
 
選択しているデバッグ・ツールのプロパティをプロパティ パネルに表示します。 
 |