ルネサス
common.PythonInitialize
Pythonを初期化します。
[指定形式]
common.PythonInitialize(scriptFile = "")
[引数]
引数
説明
scriptFile
Pythonを初期化したあとに実行するスクリプト・ファイルを指定します(デフォルト:指定なし)。
絶対パスで指定してください。
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
Pythonを初期化します。 定義した関数やインポートしたモジュールをすべて破棄して初期化します。スクリプト実行中にこの関数を実行した場合は,実行状態に関係なく強制的にPythonを初期化します。
scriptFileでスクリプト・ファイルを指定した場合,初期化後に指定したスクリプト・ファイルを実行します。
scriptFileを指定しない場合は,Pythonの初期化のみを行います。
注意
強制的にPythonを初期化するため,実行状態によってはエラーが表示されることがあります。
[使用例]
>>>common.PythonInitialize()
>>>
>>>common.PythonInitialize("C:/Test/script.py")