B.3.3 CS+ Python関数(プロジェクト用)

以下に,CS+ Python関数(プロジェクト用)の一覧を示します。

表 B.3

CS+ Python関数(プロジェクト用)

関数名

機能概要

project.Change

アクティブ・プロジェクトを変更します。

project.Close

プロジェクトを閉じます。

project.Create

プロジェクトを新規作成します。

project.File.Add

アクティブ・プロジェクトにファイルを追加します。

project.File.Exists

アクティブ・プロジェクトにファイルが存在するかどうかを確認します。

project.File.Information

アクティブ・プロジェクトに登録されているファイルの一覧を表示します。

project.File.Remove

アクティブ・プロジェクトからファイルを外します。

project.GetDeviceNameList

マイクロコントローラのデバイス名の一覧を表示します。

project.GetFunctionList

アクティブ・プロジェクトの関数の一覧を表示します。

project.GetVariableList

アクティブ・プロジェクトの変数の一覧を表示します。

project.Information

プロジェクト・ファイルの一覧を表示します。

project.Open

プロジェクトを開きます。