ルネサス
common.ExecutePath
実行しているCS+のexeファイルのフォルダの絶対パスを参照します。
[指定形式]
[設定]
なし
[参照]
実行しているCS+のexeファイルのフォルダの絶対パス
[詳細説明]
-
実行しているCS+のexeファイル(CubeSuiteW+.exe,またはCubeSuite+.exe)のフォルダの絶対パスを参照します。
[使用例]
>>>print common.ExecutePath
C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC