common.UseRemoting


CS+の起動中に外部ツールと連携する機能を有効にする/しないを設定/参照します。

[指定形式]

common.UseRemoting = bool

[設定]

設定

説明

bool

CS+の起動中に外部ツールと連携する機能を有効にするかどうかを設定します。

True :外部ツールと連携する機能を有効にします(デフォルト)。

False :外部ツールと連携する機能を無効にします。

起動時にcommon.EnableRemotingStartupプロパティがTrueの場合はTrue,Falseの場合はFalseが設定されます。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

CS+の起動中に外部ツールと連携する機能を有効にする/しないを設定/参照します。

[使用例]

>>>print common.UseRemoting
False
>>>common.UseRemoting = True