common.ThrowExcept


Python関数の実行時に例外を発生させる/させないを設定/参照します。

[指定形式]

common.ThrowExcept = bool

[設定]

設定

説明

bool

Python関数の実行時に例外を発生させるかどうかを設定します。

True :例外を発生させます。

False :例外を発生させません(デフォルト)。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

Python関数の実行時に例外を発生させる/させないを設定/参照します。

-

try〜exceptを使用したい場合は,boolに“True”を設定します。

[使用例]

>>>print common.ThrowExcept
False
>>>common.ThrowExcept = True