この節では,選択しているマイクロコントローラが初期停止状態,または特定のスタンバイモード機能を搭載している場合における,初期停止状態・スタンバイモード向けのデバッグ機能を有効にする方法,及び使用上の注意事項について説明します。
 
この節では一部の説明について,マイクロコントローラのステータスをメイン・ウインドウと同様に以下のように呼称します。
|  |  | 
| 
Stop | 
STOPモード中 | 
| 
Initial Stop | 
初期停止状態 | 
| 
Deep Stop | 
Deep Stopモード中 | 
| 
Cyclic Run | 
Cyclic Runモード中 | 
| 
Cyclic Stop | 
Cyclic Disableモード中 | 
| 
Cyclic Disable | 
メインコアがCyclic RunモードまたはCyclic Stopモードの時の,メインコア以外のコアの状態 | 
初期停止状態・スタンバイモードをデバッグする場合,以下の設定を行います。
プロパティ パネルの[接続用設定]タブ上の[ターゲット・ボードとの接続]カテゴリ
| 
[初期停止・スタンバイモードをデバッグする]プロパティ | 
[はい] | 
| 
(a) | 本機能を使用しない場合,スタンバイモードに遷移するプログラムはデバッグできません。 | 
| 
(b) | 本機能を使用する場合,以下の機能は使用できません。 | 
| 
注 | 非同期デバッグ・モードを使用する場合,初期停止状態に限り以下の方法でデバッグすることができます。 | 
マイクロコントローラ(CPU)をリセットしてから実行する(初期停止デバッグ)
| 
(c) | 本機能により以下のステータスのコア(PE)がデバッグ可能となります。 | 
| 
- | Cyclic Runモード中のCyclic Disable | 
 
ただし,Cyclic Runモード中はフラッシュ書き換えを伴う以下の機能は使用できません。
 
また以下のステータスのコアについてはプログラム実行,CPUレジスタの参照,ブレーク・ポイントの設定,削除はできません。
| 
- | Cyclic Runモード中のCyclic Disable | 
 
以下のステータスのコアについてはデバッグ操作不可となります。ステータスの参照等一部のデバッグ機能のみ使用可能です。
| 
- | Cyclic Stopモード中のCyclic Disable |