Everything

debugger.DebugTool.GetType


デバッグ・ツールの情報を表示します。

[指定形式]

debugger.DebugTool.GetType()

[引数]

なし

[戻り値]

デバッグ・ツールの種類の定数

デバッグ・ツールの種類の定数

説明

Simulator

シミュレータ

Minicube

MINICUBE

Minicube2

MINICUBE2(シリアル接続)

Minicube2Jtag

MINICUBE2(JTAG接続)

Iecube

IECUBE

Iecube2

IECUBE2

E1Jtag

E1(JTAG接続)

E1Serial

E1(シリアル接続)

E1Lpd

E1(LPD接続)

E2

E2エミュレータ

E2Lite

E2エミュレータ Lite

E20Jtag

E20(JTAG接続)

E20Serial

E20(シリアル接続)

E20Lpd

E20(LPD接続)

IE850A

IE850A

[詳細説明]

-

デバッグ・ツールの情報を表示します。

[使用例]

>>>debugType = debugger.DebugTool.GetType()
Minicube2
>>>if debugType != DebugTool.Simulator:
... debugger.DebugTool.Change(DebugTool.Simulator)
...
>>>