debugger.Memory.Read
メモリを参照します。
[指定形式]
debugger.Memory.Read(address, memoryOption = MemoryOption.Byte)
[引数]
引数
説明
address
参照するアドレスを指定します。
memoryOption
表示する単位を指定します。
指定可能な単位を以下に示します。
種類
MemoryOption.Byte
バイト単位(8ビット)(デフォルト)
MemoryOption.HalfWord
ハーフ・ワード単位(16ビット)【RH850,RX,V850】
MemoryOption.Word
ワード単位(RL78,78K:16ビット,RH850,RX,V850:32ビット)
[戻り値]
参照したメモリ値(数値)
[詳細説明]
-
addressで指定したアドレスのメモリ値を,memoryOptionに従って16進数で表示します。
[使用例]
>>>debugger.Memory.Read(0x100)
0x10
>>>value = debugger.Memory.Read(0x100)
>>>print value
16
>>>debugger.Memory.Read(0x100, MemoryOption.HalfWord)
0x0010
>>>