Everything

debugger.GetCpuStatus


現在のCPUの状態を表示します。

[指定形式]

debugger.GetCpuStatus()

[引数]

なし

[戻り値]

現在のCPUの状態(文字列)

CPUの状態

説明

Hold

バス・ホールド中

HoldStopIdle

バス・ホールド/ソフトウエアSTOP/ハードウエアSTOP/IDLEモード中

PowOff

ターゲットに電源が供給されていない状態

InitialStop

初期停止

Reset

リセット状態

Standby

スタンバイ・モード中

Stop

STOPモード中

StopIdle

ソフトウエアSTOP/ハードウエアSTOP/IDLEモード中

Wait

ウエイト状態

Halt

HALTモード中

Sleep

スリープ状態中

DeepStop

Deep Stopモード中

CyclicRun

Cyclic Runモード中

CyclicStop

Cyclic Stopモード中

CyclicDisable

メインコアがCyclic RunモードまたはCyclic Stopモードの時の,メインコア以外のコアの状態

None

該当なし

[詳細説明]

-

現在のCPUの状態を表示します。

[使用例]

>>>debugger.GetCpuStatus()
Stop
>>>