縦と横の分割バーを下方向/右方向へ目的の位置までドラッグすることにより,エディタ パネルを分割して表示することができます。分割表示は,縦2分割,横2分割まで行うことができます。
なお,分割表示を解除する場合は,分割バーをダブルクリックします。
注意
混合表示モードを選択している場合,この機能は無効となります(分割表示は解除されます)。
備考
分割バーのダブルクリックによっても分割表示を行います。
図 2.3
分割表示をしていない場合
図 2.4
縦横2分割表示している場合