Everything

R_ADCn_ADCSummation_Cannelm_GetResult


ADCnの積算チャネルmから積算データを取得します。

[指定形式]

void    R_ADCn_ADCSummation_Channelm_GetResult ( uint32_t * buffer );

備考

nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t  * buffer;

積算データの結果を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし