Everything
3.2.19 ADコンバータ

以下に,コード生成ツールがADコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.19

ADコンバータ用API関数

API関数名

機能概要

R_ADCn_Create

ADコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_ADCn_Create_UserInit

ADコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_adcn_error_interrupt

ADエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_adcn_scan_groupm_end_interrupt

スキャングループm のスキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_adcn_multiplexer_request_interrupt

ADCn のMPX割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_adcn_adc_summation_channelm_end_interrupt

ADCnの積算チャネルmの積算終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_ADCn_Halt

ADCnを停止します。

R_ADCn_SetMultiplexerCommand

ADCnのMPXコマンドを設定します。

R_ADCn_ScanGroupm_Start

ADCn のスキャングループmのAD変換を開始します。

R_ADCn_ScanGroupm_GetResult

ADCn のスキャングループmのAD変換結果を取得します。

R_ADCn_ScanGroupm_GetFloatingPointDataResult

ADCn スキャングループmの浮動小数点フォーマットに変換した結果を取得します。

R_ADCn_ScanGroupm_TimerStart

ADCn スキャングループmのタイマを開始します。

R_ADCn_ScanGroupm_TimerStop

ADCn スキャングループmのタイマを停止します。

R_ADCn_ADCSummation_Cannelm_GetResult

ADCnの積算チャネルmから積算データを取得します。

R_ADCn_ADCSummation_Start

積算処理をスタートします。

R_ADCn_ADCSummation_Stop

積算処理を停止します。

R_ADC_SyncStart

スキャングループ同期開始許可に設定したADCnのスキャングループを開始します。

R_ADC_SyncTimerStart

ADタイマ同期開始許可に設定したADCnのスキャングループを開始します。

R_ADCn_ScanGroupm_OperationOn

ADCn のスキャングループmのスキャンを開始します。

R_ADCn_TH_Groupx_Start

ADCn のT&Hのグループxのホールドを開始します。

R_ADCn_TH_Sampling_Start

ADCn のT&Hのサンプリングを開始します。