Everything

r_adcn_adc_summation_channelm_end_interrupt


ADCnの積算チャネルm の積算終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

[指定形式]

void    r_adcn_adc_summation_channelm_end_interrupt ( void );

備考

nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし