Everything

pol_sem

ipol_sem

概要
資源の獲得(ポーリング)
C言語形式
 ER      pol_sem ( ID semid );
 ER      ipol_sem ( ID semid );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      semid;
セマフォのID

機能
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから0x1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- semid≦0x0
- semid>生成されているセマフォの最大ID
E_CTX
-25
CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象セマフォが生成されていない
E_TMOUT
-50
対象セマフォの資源数が0x0である