Everything

debugger.Timer.Get


条件タイマの計測結果を参照します。

[指定形式]

debugger.Timer.Get()

[引数]

なし

[戻り値]

条件タイマ情報のリスト(詳細はTimerInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

条件タイマの計測結果を,以下の形式で表示します。

タイマ・イベント番号 Total: 総実行時間 ns, Pass Count: パス・カウント , Average: 平均実行時間 ns, Max: 最大実行時間 ns, Min: 最少実行時間 ns

[使用例]

>>>debugger.Timer.Get()
1 Total: 2000 ns, Pass Count: 4 , Average: 500 ns, Max: 800 ns, Min: 300 ns
>>>