Everything

debugger.Interrupt.ReferTimer


タイマ割り込み設定情報を表示します。【RH850 シミュレータ】

備考

debugger.XRunBreak.Referと同じ機能を提供します。

[指定形式]

debugger.Interrupt.ReferTimer()

[引数]

なし

[戻り値]

周期時間の数値と周期情報(TimeType)のリスト(詳細はXRunBreakInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

設定されているタイマ割り込みの周期情報(周期時間[Periodic])を表示します。

-

タイマ割り込みの設定が存在しない場合は,“None”を表示します。

[使用例]

>>>debugger.Interrupt.ReferTimer()
None
>>>debugger.Interrupt.SetTimer(1, TimeType.S, True)
True
>>>debugger.Interrupt.ReferTimer()
1Second Periodic