Everything

2. 4. 5  実行遷移表示の拡大/縮小

解析結果 パネルでは,解析情報図エリアの処理プログラムの実行遷移状況,およびリアルタイムOS資源の利用状況として表示する解析情報を拡大/縮小することができます。
解析情報図エリアに表示する解析情報の拡大/縮小は,実行遷移表示の拡大/縮小スライダーの移動,または実行遷移表示の拡大ボタン,実行遷移表示の縮小ボタンを押下することで行います。
図2―7  実行遷移表示の拡大