Everything

2. 4. 1  項目の表示有無

解析結果 パネルでは,解析情報表エリアの左上に配置されている ボタンで解析情報表エリアにCPUの使用状況として表示する項目の種類を選択することができます。
なお,項目の表示有無は,解析情報表エリアの左上に配置されている ボタンを押下した際にオープンする列の選択 ダイアログで行います。
図2―3  列の選択 ダイアログ
備考1.  項目を表示するか否かは,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。
チェック状態
該当項目を解析結果 パネル解析情報表エリアに表示します。
非チェック状態
該当項目を解析結果 パネル解析情報表エリアから非表示とします。

2.  列の選択 ダイアログの[デフォルト]ボタンを押下した際には,解析結果 パネル解析情報表エリアに表示する項目の種類,および項目の並び順が初期状態に戻ります。