Everything

2. 4. 4  状態線,およびイベント・マークの表示有無

解析結果 パネルでは,ツールバーに配置されている ボタンで解析情報図エリアに処理プログラムの実行遷移状況として表示する状態線の種類,およびリアルタイムOS資源の利用状況として表示するイベント・マークの表示有無を選択することができます。
なお,状態線,およびイベント・マークの表示有無は,ツールバーに配置されている ボタンを押下した際にオープンする状態線表示選択 ダイアログで行います。
図2―6  状態線表示選択 ダイアログ
備考1.  状態線,およびイベント・マークを表示するか否かは,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。
チェック状態
該当状態線,または該当イベント・マークを解析結果 パネルの解析情報図エリアに表示します。
非チェック状態
該当状態線,または該当イベント・マークを解析結果 パネルの解析情報図エリアから非表示とします。

2.  状態線表示選択 ダイアログの[デフォルト]ボタンを押下した際には,解析結果 パネルの解析情報図エリアに表示する状態線の種類,およびイベント・マークの表示有無が初期状態に戻ります。