Everything

R_ATUIV_Timerknm_Get_PulseWidth


タイマのインプットパルス幅を測定します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_ATUIV_Timerknm_Get_PulseWidth ( uint32_t * width );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t * width;

インプットパルス幅を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし