Everything

r_atuiv_timerknm_overflow_interrupt


オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

[指定形式]

void    r_atuiv_timerknm_overflow_interrupt ( void );
void    r_atuiv_timerknm_overflow11_interrupt ( void );
void    r_atuiv_timerknm_overflow12_interrupt ( void );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

備考

overflow1とoverflow2はタイマにより異なります。

[引数]

なし

[戻り値]

なし