Everything

r_atuiv_timerknm_interrupt


タイマの割り込み(インプットキャプチャ,コンペアマッチ)の発生に伴う処理を行います。

[指定形式]

void    r_atuiv_timerknm_interrupt ( void );
void    r_atuiv_timerkn_channelm_interrupt ( void );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし