Everything

sta_alm

ista_alm

概要
アラーム・ハンドラの動作開始
C言語形式
 ER      sta_alm ( ID almid, RELTIM almtim );
 ER      ista_alm ( ID almid, RELTIM almtim  );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      almid;
アラーム・ハンドラのID
I
 RELTIM  almtim;
起動時刻(単位:ミリ秒)

機能
almidで指定されたアラーム・ハンドラの起動時刻を,本サービス・コールが呼び出された時刻からalmtimミリ秒後に設定し,動作状態(STA状態)にします。これにより,対象アラーム・ハンドラは,RI600PXの起動対象となります。
備考1 almtimに0を指定すると,次回の基本クロック割り込み時にアラーム・ハンドラが起動されます。
備考2 対象アラーム・ハンドラがすでに動作状態の場合でも,本サービス・コールは起動時刻を再設定します。以前の起動時刻の設定は無効となります。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- almtim > (0x7FFFFFFF - TIC_NUME)/TIC_DENO
E_ID
-18
不正ID番号
- almid≦0
- almid > VTMAX_ALH
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからista_almを発行した場合,および非タスクからstp_almを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- almidのアラーム・ハンドラが存在しない。