Everything

stp_alm

istp_alm

概要
アラーム・ハンドラの動作停止
C言語形式
 ER      stp_alm ( ID almid );
 ER      istp_alm ( ID almid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      almid;
アラーム・ハンドラのID

機能
almidで指定されたアラーム・ハンドラの動作状態を動作状態(STA状態)から停止状態(STP状態)へと遷移させます。これにより,本サービス・コールの発行からsta_almまたはista_almが発行されるまでの間,対象アラーム・ハンドラは,RI600PXの起動対象から除外されます。
備考 本サービス・コールでは,停止要求のキューイングが行われません。このため,すでに本サービス・コールが発行され,対象アラーム・ハンドラの動作状態が停止状態(STP状態)へと遷移していた場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- almid≦0
- almid > VTMAX_ALH
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからistp_almを発行した場合,および非タスクからstp_almを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- almidのアラーム・ハンドラが存在しない。