Everything

can_act

概要
起動要求の解除
C言語形式
 ER_UINT can_act ( ID tskid );
 
アセンブリ言語形式
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_can_act
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
TSK_SELF: 自タスク
数値: タスクのID
 
機能
tskidで指定されたタスクにキューイングされている起動要求をすべて解除(起動要求カウンタに0x0を設定)します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“解除した起動要求数”が返されます。
戻り値
マクロ
数値
意味
その他

正常終了(解除した起動要求数)