文字列コピーを行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char *strcpy(char *dst, const char *src);
[戻り値]
dstの値を返します。
[詳細説明]
srcの指す文字列をdstの指す配列にコピーします。
[使用例]
#include <string.h>
void func(char *str, const char *src) {
strcpy(str, src); /*srcの指す文字列をstrの指す配列にコピー*/
:
}
|