Everything

strncpy


文字列コピー(文字数指定)を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char *strncpy(char *dst, const char *src, size_t length);

[戻り値]

dstの値を返します。

[詳細説明]

srcの指す配列からdstの指す配列に最大でlength文字(null文字(\0)を含む)コピーします。srcの指す配列がlength文字より短い文字列の場合,全部でlength文字分書き込まれるまで,dstの指す配列内のコピーにnull文字(\0)が付加されます。