strcat
文字列連結を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char *strcat(char *dst, const char *src);
[戻り値]
dstの値を返します。
[詳細説明]
srcの指す文字列のコピーを,null文字(\0)を含めて,dstの指す文字列の末尾に連結します。srcの最初の文字はdstの終わりのnull文字(\0)を上書きします。