制御命令は,アセンブラの動作に対し細かい指示を与えるもので,ソース中に記述します。
次に,制御命令の種類を示します。
表 5.25
制御命令一覧
制御命令の種類
制御命令
ファイル入力制御命令
INCLUDE,BINCLUDE
ミラー元領域参照制御命令
MIRROR
アセンブラ制御命令
NOWARNING,WARNING
条件アセンブル制御命令
IFDEF,IFNDEF,IF,IFN,ELSEIF,ELSEIFN,ELSE,ENDIF
制御命令は,疑似命令と同様に,ソース中に記述します。