isnormal 【V1.08以降】
正規化数(0,非正規化数,無限大,NaN のいずれでもない)かどうかを判定します。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
int isnormal(実浮動小数点型 x); (C99)
[戻り値]
実引数が正規化数である場合,0以外の値を返します。
実引数が0,非正規化数,無限大,NaNの場合は0を返します。
[詳細説明]
実引数が正規化数かどうかを判定します。
実引数に浮動小数点型以外の型を渡した場合,動作を保証しません。