浮動小数点数と2の整数べき乗を乗算します。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double __far ldexp(double val, int exp);
[戻り値]
val * 2 expで求めた値を返します。
valが非数の場合, 非数を返し,グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。
アンダフロー,またはオーバフローが生じた場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。アンダフローの場合,非正規化数を返します。オーバフローの場合,∞を返します。
[詳細説明]
浮動小数点数と2の整数べき乗を乗算します。