浮動小数点数とFLT_RADIXのべき乗を乗算します。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
long double __far scalbnl(long double x, int n); (C99)
[戻り値]
x * FLT_RADIXnの値を返します。
xが非数の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
アンダフロー,またはオーバフローが生じた場合,グローバル変数errno にマクロERANGEを設定します。アンダフローの場合,非正規化数を返します。オーバフローの場合,∞を返します。
[詳細説明]
浮動小数点数とFLT_RADIXのべき乗を乗算します。