Everything

strchr


文字列の先頭から文字を探索します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char __near * __far strchr(const char __near *s, int c);

char __far * __far _COM_strchr_f(const char __far *s, int c);

[戻り値]

見つかった文字を指すポインタを返します。cがこの文字列中に現れなかった場合は,nullポインタを返します。

[詳細説明]

cと同じ文字が,sの指す文字列中に最初に現れる位置を求めます。終端を示すnull文字(\0)は,この文字列の一部であるとみなされます。