Everything

memset


オブジェクトの先頭から指定文字数分を指定文字で初期化します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

void __near * __far memset(const void __near *s, int c, size_t n);

void __far * __far _COM_memset_f(const void __far *s, int c, size_t n);

[戻り値]

sの値を返します。

[詳細説明]

sの指すオブジェクトの最初のn文字にcの値をコピーします。

[注意事項]

memset関数はCC-RLが内部的に呼び出すことがあり,ランタイム・ライブラリに含まれます。同名のユーザ関数を作成しないでください。