文字列の最後から文字を探索します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char __near * __far strrchr(const char __near *s, int c);
char __far * __far _COM_strrchr_f(const char __far *s, int c);
[戻り値]
見つかった文字を指すポインタを返します。cがこの文字列中に現れなかった場合,nullポインタを返します。
[詳細説明]
cがsの指す文字列中に最後に現れた位置を求めます。終端を示すnull文字(\0)は,この文字列の一部であるとみなされます。