Everything

 

-int_to_short


<コンパイル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-int_to_short

 

-

省略時解釈

ソースファイル内のintをshortに、unsigned intをunsigned shortに置換せずコンパイルを行います。

[詳細説明]

-

ソースファイル内のintをshortに、unsigned intをunsigned shortに置換してコンパイルを行います。

[備考]

-

limits.hのINT_MAX、INT_MIN、およびUINT_MAXは本オプションの変換対象外となります。

-

C++およびEC++コンパイル時は、本オプションは無効になります。C++、EC++プログラム内からCプログラムを参照する可能性がある外部名に対してW0523041を出力します。

-

C標準ヘッダをインクルードしたファイルをint_to_shortオプションを指定してC++またはEC++コンパイルした場合も、W0523041が出力されることがあります。この場合は動作には問題ありませんので無視してください。

-

CとC++(EC++)との間で共通にアクセスするデータは、int型ではなくlong型またはshort型で宣言してください。

-

本オプション有効時は、標準ライブラリのscanf等の書式付き入力関数の呼び出しでは、%dおよび%u変換で用いる引数には、必ずlongおよびunsigned long型変数のアドレスをそれぞれ渡してください。longを含まないint型やunsigned型変数のアドレスを渡すと、誤動作する場合があります。