Everything

 

-exception


<コンパイル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-exception

 

-

省略時解釈

C++例外処理機能(try, catch, throw)を無効にします。

[詳細説明]

-

C++例外処理機能(try, catch, throw)を有効にします。

-

コード性能が低下する可能性があります。

[備考]

-

ファイル間で例外処理機能を有効にするには以下を行ってください。

-

rtti=on を指定する。

-

最適化リンケージエディタでnoprelinkオプションを指定しない。

-

exceptionオプションはC++コンパイル時にのみ指定できます。lang=cppの指定がなく、かつ入力ファイルの拡張子が.cまたは .pの場合、exceptionオプションを指定しても無視されます。