Everything

 

-fint_register


<アセンブル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-fint_register = {0 | 1 | 2 | 3 | 4 }

 

-

省略時解釈

fint_register=0です。

[詳細説明]

-

コンパイラの同名のオプションで指定された、高速割り込み専用で使用する汎用レジスタの情報を、リロケータブルファイルに出力します。

[備考]

-

本オプションは、プロジェクト全体で指定を統一してください。指定が異なる場合の動作は保証しません。

-

高速割り込み専用に指定した汎用レジスタを、アセンブリ言語ファイルにおいて、高速割り込み以外の用途で使用しないでください。使用した場合の動作は保証しません。

-

本オプションの指定の対象となるレジスタが、baseオプションで指定されていた場合、エラーとなります。