Everything

 

-patch


<アセンブル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-patch = { rx610 }

 

[詳細説明]

-

CPUの品種ごとに特有の問題を回避します。

-

-patch=rx610を指定した場合、RX610グループで問題となるMVTIPL命令を未定義命令として扱います。MVTIPLは命令と認識されずにエラーメッセージE0552113が出力されます。