アクション・イベントの設定を行います(「2.18 プログラム内へのアクションの設定」参照)。
なお,このダイアログは,デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。
アクション・イベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),(「2.19.7 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。 |

逆アセンブル パネルにおいて,アクション・イベントを設定したいアドレスにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[アクション・イベントの登録...]を選択 |
イベント パネルにおいて,アクション・イベントを選択したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択 |
タブを選択することにより,設定するアクション・イベントの種類が切り替わります。